This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8069万M:将DLOG模块添加到f2806x\Example项目中

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642949/ccs-launchxl-f28069m-adding-dlog-module-to-the-f2806x-example-projects

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件: C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在使用LAUNCHXL-F2.8069万M Launchpad,我正在尝试将DLOG模块添加到一个示例项目中

首先,我从“C:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_02_00\DEVICE_support\f2806x\examples\c28\ePWM_UP_AQ”2000”导2806导入一个项目。
并将以下两个文件添加到“C:\ti\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v.2.0 \HVACI_scalar”项目中
1. DLOG4CH.ASM
2.dlog4ch-HVACI_Scalar.h

然后,我将“dlog4ch-hvcI_scalar.h”文件添加到example_2806xEpwmUpAq.c文件中

之后,我修改了2.8069万_RAM_lnk.cmd文件,根据“e2e.ti.com/.../33.496万" 线程”编写了以下代码部分

章节

DLOG:> DRAML0,页面= 1
}

生成项目后,我收到一些错误,指出链接过程中遇到错误。请帮助我解决此问题。 我想了解如何将DLOG模块添加到我们自己的项目中。

谢谢

Rgds,
Thilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thilesh,您好!

    您能否在CCS中发布您的错误的特定信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen

    附加的snip显示生成项目后出现的错误

    Rgds

    Thilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tilesh,

    是否已确保正确初始化"DRAML0"?
    此外,您是否可以确保DRAML0大小足以进行DLOG分配?

    此致,
    Luiz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luiz

    我浏览了F280 MCU的几个文档,然后发现数据记录器模块必须有一个定义的RAM区域。 我将L8 DPSARAM区域分配给数据记录器模块,方法是在2.8069万_RAM_lnk.cmd文件的Sections字段中写入以下代码。

    DLOG:> RAML8,页面= 1

    数据记录器模块不需要更大的区域,但我分配了这个

    程序构建没有错误,因此我将继续使用F2.8069万M启动板对DLOG模块进行硬件测试。 感谢您的指导

    致以最诚挚的问候
    Thilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thilesh,

    现在可能不是很感兴趣,因为您似乎已经解决了问题,但数字控制库中有开放源代码数据记录器,您可以在C2000Ware中下载。 该库还包含F2.8069万代码示例,说明如何使用它们。 我只是将它作为一种"倒退",以防您以后遇到问题。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard

    我在C2000ware内找到DCL库文档。 我很快就浏览了它的内容,似乎对我很有帮助。 非常感谢您指明这一方向

    此致,
    Thilesh