This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:寻求帮助!!!!!!!!

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633552/ccs-tms320f28069m-seek-help

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

我的PC是Windows 7-64位系统,使用了两个新启动板 并尝试了6.2、CC,7.2 但 同样的问题仍然出现在图中,当我尝试在CCS中调试时,显示它无法链接到目标板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在CCS中,在'General (常规)'选项卡的项目属性下,列出了什么连接类型和设备?

    此致,
    Ozino