This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万s:SFDM中的高速带宽

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632785/tms320f28377s-sincfast-bandwidth-in-sfdm

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

SFDM模块中Sincfast过滤器的数据速率与带宽的关系是什么(即,对于Sinc3过滤器,datarate*.26= bw)?

此致,

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacod,

    您的问题不清楚。


    带宽是什么意思? 您是否询问SDFM与SincFast滤波器的ENOB采样率之间的关系? 您是如何获得.26号的?

    此致,
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    过滤器的带宽将为-3dB点。  对于sinc3滤波器,其乘以数据率为.26。  

    这很容易计算,因为sinc1/2/3过滤器是众所周知的功能。  我找不到任何有关sincfast过滤器的传输函数的信息,因此无法计算过滤器的带宽,我假设sincfast过滤器在数据速率和过滤器带宽之间有类似的关系...

    TI设计 有助于进一步详细说明。

    此致,

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰

    您可以在SD调制器DS中找到此信息。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    我没有在调制器数据表中找到此信息。

    该滤波器在C2000 SFDM模块中实施。 大多数模块化数据表都将显示典型的sinc1/2/3过滤器的结果,但sincfast过滤器似乎是C2000系列所独有的。

    此致,
    周杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,

    我不确定这种关系。但是,您能否解释一下您如何使用0.26 编号?

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    26是数据标准与sinc3滤波器-3dB点的比值。  本 应用手册中提供了SINC过滤器传输功能。   

    当sinc筛选器的数据速率设置第一个谷值时,数据速率和-3dB点之间有很好的相关性。  

    SFDM模块显示频率响应与滤波器的图形。  它似乎是一个修改过的sinc筛选器。  我只是不能从图中推断出-3dB点。

    -周杰