线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万,
您好,
我正在使用TMS320F2.8069万处理器在定制的逆变器中运行Instaspin。 我们正在尝试运行1万 rpm IPM电机,我们希望使用MTPA来获得最大扭矩。 同样在高速(从6krpm到10Krpm)时,它需要削弱磁场。
到目前为止,我的方法是创建一个2D表,其中包含电机运行特定速度/IQ点所需的ID值。 这是一个简单的解决方案,同时在任何运行点应用MTPA和场弱化。 但是,问题在于直流总线电压(额定700V)可能会下降多达500 V, 这意味着该表将不再适用,我 需要某种3D表,包括不同直流总线电压值处的值,以便在所有速度/IQ/DC电压下进行内插并获得正确的值。
我试图放弃这种解决方案,因为我认为它变得不必要的复杂。 我想知道,如果我有一个LD和LQ值表作为Speed/IQ的函数,并且我在估算器中不断更新这些值,那么是否会跟踪电动机通量角,以便ID可以设置为0,并且仍然获得MTPA? 最重要的是,我必须在高速时使用场弱化模块,但我认为这种解决方案会更简单。
谢谢!