This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:SPI线的低电平输出为0.6 V

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633378/tms320f28027-the-low-level-output-of-the-spi-line-is-0-6-v

部件号:TMS320F2.8027万

你好。

我有疑问。

仅对于SPI线路,低电平输出的电压变为0.6 V,其他GPIO等的低电平输出为0 V

C2000器件是否会导致这种现象?
您能告诉我是否有可能的原因吗?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchida-K您好!

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-k

    这不是SPI的典型行为。 请检查您的原理图和布局,以确定在SPI驱动低电平时是否有任何东西试图将信号拉高。

    需要考虑的一些测试:

    -保持引脚与电路板断开连接,观察SPI信号。这是否正常?

    -切换到GPIO模式,驱动引脚低电平和高电平。 在已连接和未连接的配置中执行此操作。

    如果您有一个"良好单元",您可以观察在高GPIO驱动和低GPIO驱动中VDDIO电源的电流消耗。然后将结果与"不良"单元进行比较。 如果"坏"装置显示的电流明显较高,则可能是IO本身已损坏,需要更换装置。

    如果我在你们的情况下,我会考虑这些问题。 我希望它能帮助您再次向前迈进。

    此致,

    标记