This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:TMDXCNCD2.8075万无铅?

Guru**** 2580295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643172/tms320f28075-tmdxcncd28075-lead-free

部件号:TMS320F2.8075万

我现在正在开发一个TMDXCNCD2.8075万 controlCARD。 Mini USB适配器脱落,我想维修。 主板没有提到RoHS或无铅,我认为不是。 我不想污染我们的无铅设备,也不想将铅引入潜在的无铅部件。

此零件是否无铅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerson,

    我们今天制造的所有电路板都使用无铅焊料,此外,微型USB适配器(H2959CT-ND)也是无铅的。 我不确定我们在哪一点转换为无铅焊料,但我预计该设备使用的是无铅焊料。

    我会在一两天内检查并给您一个具体的答案。


    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerson,
    这是无铅的。 我们销售的所有电路板都使用无铅焊料。 有时,我们会有一些不是无铅的组件,但迷你USB适配器是100 % 无铅的问题!

    此致,
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody,感谢您为我调查此事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题,我很高兴我能提供帮助!

    此致,
    科迪