This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当电机ID时,HVkit板烧坏IPM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633306/hvkit-board-burned-ipm-when-motor-id

主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKITTMDSHVMTRINSPIN

当我使用HVKIT ID电机参数时,  我的电机是PMSM。  

当我在第一步“RoverL”使用lab2b,(F2.8027万F) 时,突然, IPM被燃烧, 抗分流也被燃烧  。     在此之前 ,我使用HVKIT测试ID通过LS运行。 但是Rs非常大。  

以下是我在user.h上的设置

#define user_PWM_FREQ_kHz         (15.0)

#define user_R_over,L_EST_FREQ_Hz (100)

#Elif (user_motor == Anaheim_BLY172S)
#define user_motor_type motor_Type_pm
#define user_motor_NUM_pole_pairs (4)
#define user_motor_rr (空)
#define user_motor_Rs (0.411.0007万)
#define user_motor_ls_d (0.0.08721023亿)
#define user_motor_ls_q (0.0.08721023亿)
#define user_motor_rated流量(0.384.6985万)
#define user_motor_magniting_current (空)
#define user_motor_RES_EST_Current (1.0)(#define user_motor_RES_EST_
#define user_motor_IND_EST_current (1.0)
#define user_motor_MAX_current (5.0)
#define user_motor_fluone_EST_FREQ_Hz (20)

请在user.h中分析我的套件有什么问题

超越尊重。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yanzhen:

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈

    我想问的另一个问题。 那个烧坏的HVKIT是TMDSHVMTRPFCKIT,我会买一个新的,我再检查一次,发现它是TMDSHVMTRINSPIN。 它们是同一个主板吗?或者让我知道它们之间有什么不同。