您好,
我在我的系统上运行过几次测试,似乎随机丢失了一个帧。
我的系统在总线上是从属设备。 eCAN模块配置为SCC模式。 邮箱6-9在接收中设置,10-15在传输中设置。
我在测试过程中观察到的是,帧由主机正确发送(总线上的间谍确认帧存在)。
然后在固件方面,当为相应的Rx邮箱(6-9)调用接收中断时,我将向UART发送ASCII字符。 我可以观察到,我没有在终端上写入此字节,因此我猜CAN收发器或CAN配置中有问题。
问题确实是随机的。 在这方面,任何调查想法或任何猜测都是非常受欢迎的。
此致,
Celine