This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:LAUNCHTXL-F2.8377万S

Guru**** 2540030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632088/launchxl-f28377s-launchxl-f28377s

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

你好,首先,对不起我的英语。

我正在使用F2.8377万S的ADC测量电压,并通过PI控制器控制此电压。 当我将电压传感器调到我的刻度时,ADC测量正确,但当我运行代码以控制电压时,测量结果出错,并出现 不可预测的错误。

可能我设置的ADC寄存器错误?

附: 我提到电压测量,但我使用另外2个通道进行其他测量...

附件中的代码(我使用的代码)基于示例: epwm_updown_aq_cpu01.ce2e.ti.com/.../forum.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:

    调整运行的代码有何不同? 每种情况下的采样率是多少? S+H持续时间和通道采样顺序是什么? 您的传感器的阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devin,

    我的问题已经解决了。 TI的支持对我帮助很大。

    这是我的代码有问题的地方:

    我在中断之外执行AD读数。 采集窗口(由ADC_SOC_ePWM示例确定)与我所使用的AD分辨率不符。 在ADC_SOC_ePWM示例中,12位分辨率模式的采集时间设置为14,16位分辨率模式的采集时间设置为63。 但是 ,即使我在12位中确定了我的AD的分辨率,也没有遵守这一条件。 它遵循我所做的适当性:

    示例:

    IF (ADC_Resolution _12位== AdcaRegs.ADCCTL2.bit.Resolution)

    acqps = 14;//75ns
    }
    ELSE //分辨率为16位

    acqps = 63;//320ns
    }

    我:我刚刚删除了IF条件,并为acqps设置了14。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:

    很高兴您能让它发挥作用。