This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:时钟和具有TBPRD的CLKDIV

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633405/ccs-tms320f28379d-clock-and-clkdiv-with-tbprd

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

从本说明中,如何在"待机"下设置系统时钟,PWM时钟与TBPRD的关系

ClkCfgRegs.SYSCLKDIVSEL.bit.PLLSYSCLKDIV =0;
ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;//与SYSCLKOUT的时钟比率
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;

有些人可以帮助我...........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kudithi,

    这将设置您的EPWMCLK=SYSCLK。 但是,在本设备上,您需要确保EPWMCLK不超过100 MHz。 由于SYSCLK很可能是200 MHz,除非您对其进行了更改,因此您可能需要将EPWMCLKDIV = SYSCLK/2设置为。

    此致,
    克里斯