This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:启动ROM状态代码

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633496/tms320f28374s-boot-rom-status-code

部件号:TMS320F2.8374万S

您好,

关于启动ROM状态代码(保存在RAM中的地址0x0.0002万c,在技术参考手册3.9 .9.1 部分中记录):

我的应用程序在启动时检查此值,以确定RESC寄存器中的POR位是否被引导ROM清除。 这有助于确定重置类型(开机或通过外部重置线路),并按预期工作。

问:如果TI修改了启动ROM代码,是否保证不会更改此RAM位置和位分配?

谢谢!

-Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    是的,此RAM位置在此设备上保持不变。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!