请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 您好,Champ;
客户 在XRS和VSS之间放置了一个1uF电容器,用于噪声过滤 ,发现看门狗可以在25度以下正常重置CPU,但当amibent温度达到65度时 ,看门狗重置无法 CPU 。
从datasheert我们知道此电容器应为100 nF或更小。
客户想知道 在 高温下芯片内部发生了什么变化? 请帮助您解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champ;
客户 在XRS和VSS之间放置了一个1uF电容器,用于噪声过滤 ,发现看门狗可以在25度以下正常重置CPU,但当amibent温度达到65度时 ,看门狗重置无法 CPU 。
从datasheert我们知道此电容器应为100 nF或更小。
客户想知道 在 高温下芯片内部发生了什么变化? 请帮助您解决这个问题。
Hareesh,您好!
非常感谢您的回复!
这是用于测试目的的软件示例, 客户将在 500毫秒左右切换LED,然后启用看门狗 ,不会将 数据写入WDCR,因此WD 计数器将溢出,CPU将由WD重置。
在室温下,WD将在周期内重置CPU, 周期 超过500ms,这可以通过XRS引脚观察到,但在65'C下,我们发现XRS将 在周期内处于低水平,周期约为13.1 ms。
我们已确认VDD,VDDIO,XCLKIN在65度以下均为正常值
将电容器更改为100nF后,在65'C下,WD可以在周期内重置CPU, 周期 超过500ms。