This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633289/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用具有TMS320F28xx系列微控制器的Sepic转换器构建CC-CV充电器。  
您能帮我处理任何CC-CV电池充电代码吗? 此外,我还需要Sepic Converter数字控制方面的帮助。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashish,

    对于具有C2000器件的Sepic功率级,我们没有现成的参考设计。  

    您可以在此处参阅TI设计:

    我希望这能有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。
    我知道SEPIC的设计过于具体,但我也在为C2000系列寻找CC-CV充电器库。
    您是否知道已包含CC-CV库的任何参考设计。