This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:编译问题

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642336/ccs-f28m36p63c2-compilation-problem

部件号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我只是尝试在CCS IDE中编译一个项目(已经用Simulink编译了编码的应答)。

下面是我收到的错误消息:

错误:选项--heap_size缺少参数'size'

gmake:***[../LED_Blink.Out ]错误1

请帮帮我。

谢谢,此致

Fabrice Triquet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以检查是否已在CCS项目中正确设置堆大小?

    谢谢,此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否告诉我们问题是否已解决? 如果是,请将其标记为已解决,以便我们可以关闭此线程。

    谢谢,此致,
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对不起,但我不得不暂时停止这件事所涉及的工作。

    问题尚未 解决。  

    在下面,您将找到与我的项目链接的窗口。 我看不到可以修改堆大小值的位置。

    感谢您的帮助!

    Fabrice Triquet

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fabrice,

    您是否知道您正在使用的CCS版本? 另外,在创建CCS项目时,您是选择了“CCS项目”还是只选择了“C/C++项目”?
    如果创建一个“CCS项目”并选择C2000作为器件,则C2000编译器选项将可见。

    谢谢,此致,
    Veena