This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:具有死区的HRPWM反向输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631723/tms320f28027-hrpwm-inverted-output-with-deadband

部件号:TMS320F2.8027万

您好C2000团队:

我有一位客户希望按以下方式配置HRPWM:

PWMxA -高分辨率频率控制

PWMxB - PWMxA与死区的补充

PWM信号处于活动高电压状态

两个输出信号的频率分辨率不会受到影响,这一点非常重要。 两个输出信号之间的死区大小不应该是主要问题,只需要保证它们不会重叠。

我看到有两个地方可以使用HRCNFG寄存器(SELOUTB)配置此翻转,也可以在DBCTL寄存器POLSEL字段中配置。 配置此翻转和死区发生器以最大化频率分辨率的正确方法是什么?

谢谢!  

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Munan:

    在死带模块(POLSEL)中选择反转并将非零值写入DBRED和DBFED寄存器将允许您生成带死带的正确PWM输出。

    请注意,以这种方式生成的PWMxB输出将不是高分辨率输出。

    Hrishi