This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:如何将USB库与SYS/BIOS配合使用

Guru**** 2555070 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633418/tms320f28379d-how-to-use-usb-library-with-sys-bios

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

是否可以在SYS/BIOS应用程序中使用USB库(C2000Ware/libraries/communications/USB中的usib.lib)?  我在库附带的用户指南中没有看到任何地方提到SYS/BIOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这是可能的。 usbiblib不包含任何SYS/BIOS钩子,并且代码不是重入的,但仍可以在SYS/BIOS应用程序中使用它。 恐怕我们没有任何有关F2837xS的示例显示了这一点,但可能值得一看的是用于F28M36x的一些TI-RTOS USB示例,该示例具有类似的使用目录。

    Whitney