This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:F2.8069万

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633248/tms320f28069-f28069

部件号:TMS320F2.8069万

德拉斯:

我正在设计具有内部双核ADC F2.8069万的产品,并且遇到了一些问题:

1,16通道输入信号,每个ADC内核8通道,单:50Hz,每个周期采样点128,

2,使用PWM1作为触发模式,当将PWM1期间设置为1.25万时,转换结果是正确的,但当PWM1期间更改为1.249万时,结果是错误的。

我想知道PWM1周期如何影响转换结果,我期待您的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    您能否描述结果是如何错误的?

    更改PWM周期不应影响ADC转换的执行方式,而应影响ADC转换的执行时间。

    汤米