This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:关于勘误表"PLL:第一次锁定尝试时可能不锁定"

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632936/tms320f28377d-about-errata-pll-may-not-lock-on-the-first-lock-attempt

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,TI专家,

我的客户对勘误表有一些问题“PLL:第一次锁定尝试时可能无法锁定”。

详情如下:

此瞬态问题的发生率较低 ,首次出现后,可能无法在中观察到该问题
系统。 实施变通办法可降低发生率

[问题1]

我的客户想知道 实施变通办法前后的发生率值。

您是否有这些信息?

[问题2]

您是否计划在将来的修订版中解决此问题?

此致,

横次郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yojiro,

    我们正在研究您的问题,并将很快请专家对此作出答复。

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yojiro,

    我有一个回复。

    [问题1]
    答:变通办法是有效的,实施变通办法时,系统中没有任何故障报告。 在未实施变通办法的应用中,报告的现场故障数量非常少,并且很难量化发生次数如此少的发生率。

    TI建议实施最新版本C2000Ware (1_00_02_00)中的变通办法。

    [问题2]
    答:没有计划的设备版本。

    此致,
    Jason