This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:EMIF接口-额外的频闪灯脉冲

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633217/tms320f28377d-emif-interface---an-extra-strobe-pulse

部件号:TMS320F2.8377万D

支持路径:/Product/开发和故障排除/

我在16位异步正常模式下使用EMIF。  在读取和写入操作中,我在CS变为非活动状态之前获得额外的频闪灯脉冲(有关信号和设置详细信息,请参阅随附文件)。  提前感谢您的帮助。

Zubair Hameed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zubair

    我看不到任何附件。 您是否可以尝试再次发布?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Resolver-Interface.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zubair

    这类似于读写访问的背面2背面访问。 如果 从CPU对16位内存接口执行32位读/写访问(ASIZE =1,此处就是这种情况),就会发生这种情况。 请检查指针XMEM_ps的定义。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Vivek。  这解决了我的问题。  我已将XMEM_ps指针定义为32位。  将其更改为16位,消除了第二个频闪灯信号。

    此致

    Zubair Hameed