请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我最近正在使用TMS320F2.8335万,需要在我的代码中添加一些复杂的计算。 因此,我的程序相当大,包括大量的计算和中断函数,如 CpuTimer Int和ADC Int. 我的系统要求我每隔0.1秒在CpuTimer Int中刷新一个参数,因此我担心 如果我添加公式,会出现问题。 公式类似于f(x)=a+b*(1+x/d)^e. 是否可以,或者我应该如何估计所需的时间?
此致