This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:无法将代码闪存至TMS320F2809

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, TMS320F2808, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638673/tms320f2809-unable-to-flash-code-to-tms320f2809

部件号:TMS320F2809
主题中讨论的其他部件: TMS320F2808UNIFLASH

您好,

我们在产品中使用TMS320F2808。 由于闪存利用率超过,我们正在将MCU升级到TMS320F2809。

我们在其中一个装置中将TMS320F2808替换为TMS320F2809。 已完成项目属性和链接程序文件中所需的更改。

已 成功生成代码。 但我无法在MCU上加载代码。 我正在使用XDS100v2 USB调试器。

擦除和加载MCU时出现以下错误。

C28xx:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
C28xx:GEL:文件:F:\MTX3.5H_with _2809\Debug\ACB0058.Out:0058.:加载失败。

我还尝试使用Uniflash工具擦除和加载MCU。 但我遇到了如下所示的相同问题。

[FlashAPI, 2017年10月11日 11:25:19 AM] [ERROR] C28xx:闪存操作期间发生错误:执行FlashAPIInterface2809V1_00.out时等待目标停止超时
[FlashAPI, 2017年10月11日 11:25:40 AM] [ERROR] C28xx:闪存操作期间发生错误:执行FlashAPIInterface2809V1_00.out时等待目标停止超时
[ 2017年10月11日 ,11:25:40 AM] [错误] C28xx:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
[ 2017年10月11日 ,11:25:40 AM] [错误] C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
请就此问题提供帮助。
此致,
Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sanjay,

    感谢您的提问。 您的线程已分配给C2000专家,应很快回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay,

    您是否在每个F2809器件上都看到了此问题? (或)此问题是否仅与设备有关?

    此外,您是否可以完全清除设备?

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于你的查询,现答复如下:

    您是否在每个F2809器件上都看到了此问题? (或)此问题是否仅与设备有关?

    我们从TI收到了五个样本(部件号  TMS320F2809PZQ)。 我们在三个主板上用TMS320F2808替换了这些DSP。 我们在每个板上都观察到这个问题。

    您是否可以在没有任何问题的情况下擦除设备?

    -否,我们无法擦除设备。

     

    补充资料如下:

    1. 完整部件号 - TMS320F2809PZQ

    2. 器件生产状态(TMX,TMP或TMS)- TI示例

     3.器件修订版(修订版0,修订版A,修订版B等)- TI示例

    4. 工具- 编译器-  代码编辑器1.0.004万 (版本:6.0 .)

    5. 硬件:定制板,  

    6. 问题是否只出现在一个设备,几个设备,所有设备上? -所有设备均出现问题。

    7. 问题是否只出现在一个主板,几个主板,所有主板上? - 我们在三块板上更换了这些DSP。 我们在每个板上都观察到这个问题。

    8. 是否使用TI示例代码(或已知正常工作的软件解决方案)发现该问题? -已知正常工作的软件解决方案出现问题。

    此致,

    Sanjay Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay,

    您是否已尝试更新CCS? 我想知道这是CCS问题还是某种主板问题

    此外,您是否检查了CSM密码位置0x3F7FF8–0x3F7FFF的内容? 我想知道这些位置是否都读取0x0000s。
    您能否向我发送读取这些位置的内存浏览器快照?

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我检查了CSM密码位置0x3F7FF8–0x3F7FFF的内容。  

    请查找 内存浏览器的快照。

    此致,

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay,

    好的。 很明显,CSM已解锁。

    是否可以尝试更新CCS并重试。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay,

    我已经有两个多星期没有收到您的回复。

    我认为更新您的CCS / Uniflash解决了问题。 我要结束这个线程。 如果未解析,请重新打开线程。

    此致,
    Manoj