This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8069万ISO:打开PCB项目文件(来自controlSUITE)

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639953/tmdscncd28069iso-open-pcb-project-files-from-controlsuite

部件号:TMDSCNCD2.8069万ISO
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

您好,

我´m我的客户Florian写的以下帖子:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/576226/2114301</s>57.6226万 211.4301万

我´d´s´s如何通过导入向导将PCB项目文件(.pcB)从'C:\TI\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\TMDSCNCD2.8069万ISO_v1_1\R0_4\'成功导入到Altium,或者如果没有任何其他方法将其打开以继续设计此电路板。

主要问题似乎是,文件类型未知(或Altium不识别它)。 PADS或n´t导入不起作用...

谢谢!

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saimon,

    Mentor Pads非常能够在我的最后打开这个PCB文件。只需尝试打开而不是导入。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我´m用Altium而不是Mentor Pads打开它。
    这是´s我猜的问题。 当我用Altium´s打开它时,它是不被识别的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saimon,

    只是跟进。 在客户帖子中建议了一个答案:
    e2e.ti.com/.../236.0622万