请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 尊敬的各位:
其中一位5月AA客户必须使用板测试仪(Agilent/HP3070)执行边界扫描。
TMS320F2.8377万D的BSDL文件报告了以下 配置
F2837xxZWT的属性compliance模式:实体为
"("&
" XRSn,TRSTn)"&
"(11)";
为了执行边界扫描,是否足够为设备供电并根据BSDL文件配置2个前置针脚,或者是否有任何其它步骤使设备进入边界扫描模式?
此致,
Domenico