This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:这些连接到VREFHI的电阻器有哪些用途?

Guru**** 2485735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643274/tms320f28377s-what-are-those-resistors-connected-to-vrefhi-for

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:OPA350

Champs,

我是向我们的客户询问这一问题。

在与ADC (表4),F2.8379万D控制卡相关的回路图1.3 上,有电阻R51-R54,100 m 欧姆 ,连接到VREFHI A/B/C/D (也如下图所示)。

我们不知道这些电阻器的用途是什么?

如果用户将其删除,这是否重要?

如果用户无法将其放置在F2837x附近,您认为是否有任何问题?

我们的客户仅使用单侧板来进行F2.8377万S布局(与我们控制卡上的两侧布局不同),他们发现他们很难像我们的原理图所说的那样在F2.8377万附近放置如此多的零件。 因此,他们正在考虑是否可以移除某些部件以节省空间。

黄耀恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    感谢您的提问。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    这些电阻器用于确保驱动22uF负载的OPA350保持稳定。 使这些22uF电流盖(和相关电阻器)尽可能靠近器件对于良好的模拟性能至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin,

    我理解。
    谢谢你。

    韦恩