This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL-F2.8377万S:连续ADC示例代码F2.8377万 Not Working ControlSuit V200

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633006/ccs-launchxl-f28377s-continuous-adc-sample-code-f28377-not-working-controlsuit-v200

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我最近 在我的项目中使用了LAUNCXL-F2.8377万S板。  ContrtolSuite V200中的示例项目(ADC_SOC_CONTACY_cpu01)不起作用。 在这种形式( 连续ADC样例代码F2.8377万不工作 ) 中,据说 V200示例中已解决了此错误,但此问题仍然存在。

您需要在代码中添加此行(以下和EDIS)以解决此问题;

做
{
//
//启用ADCINT标志
//
	EALLOW;//您需要在此处添加EALLOW
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2E = 1;
AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT3E = 1;
ADcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT4E = 1;
AdcaRegs.ADCINTFLGCLL.ALL = 0x000F;
EDIS;//您需要在此处添加EDIS
// 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您链接到的一篇文章实际上是说在修复另一个错误的过程中,您现在描述的错误是在V200中引入的。

    我可以确认此错误已如v 3.00 (C2000Ware中提供)中所示修复。 很抱歉混淆了。

    Whitney