This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:使用专用DMA的USB散装传输控制器。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639440/ccs-tms320f28069-usb-bulk-transfer-controller-using-dedicated-dma

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试通过USB批量传输发送数据。 我想与DMA一起使用。

TMS320F2.8069万的器件模式中使用DMA控制器是否有任何可用的资源/示例? 我已签出usbdaudio.c和usbdmsc.c文件,因为它确实提供了一个使用DMA和端点的示例,这与我执行DMA所需的操作类似。

我尝试根据usbdaudio.c和usbdmsc.c修改usbdbulb.c和usbdbulk.h,但它不起作用。 我发现 同一问题存在问题,但没有源文件。

如果您知道此问题。 您是否可以发布任何使用DMA进行USB批量传输的示例??

关于同一问题的问题链接: e2e.ti.com/.../31.8471万

感谢您的回复。

Bünyamin Söğüt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BNYMNSOGUT,

    我们目前没有任何USB DMA示例。 我们将解决此问题,并为我们下一个可能移植到F2806x的设备添加示例。 但这些将在明年晚些时候发布。

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我建议您查看USB Library API User's Guide (USB库API用户指南)。 这可能有助于您实施解决方案的DMA部分。

    此致,
    SAL