This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:upp级别转换示例

Guru**** 2554960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633099/tms320f28379d-upp-level-shifting-examples

部件号:TMS320F2.8379万D

尊敬的团队:

uPP上是否有必要的电平转换参考设计(TMS320F2.8379万D:3.3 V逻辑,C6657:1.8 V逻辑)? 或者至少,您能否推荐合适的液位换档器? 是否有任何我们必须避免的陷阱?

 

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    选择级别换档杆没有什么太棘手的事情。

    为了便于在信号之间确定正时偏移范围,最好使用单电平转换器。 因此,如果您使用全部8个数据位,则可以过滤至少11位的换档器(8个数据+ clk + start + enable)。 然后您可以过滤工作频率。

    我想您会在筛选后找到一个相当短的列表。

    汤米