This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:从F2.8335万转储二进制文件。

Guru**** 2554950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632957/ccs-tms320f28335-dump-binary-file-from-the-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我需要从  F2.8335万转储固件bin。

加热期间数据不会锁定。 所以我认为可以倾倒...

请告诉我如何操作? 如果CCS可用,请介绍菜单。

此致,

杰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    请查看此论坛 帖子 ,了解有关如何生成.bin的一些想法。 此外,本 文档 还提供了更多信息。

    此致,

    Ozino