This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:如何使用SFRA_FTMU_Lib.lib

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/637235/tms320f28075-how-to-use-sfra_ftmu_lib-lib

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件:SFRA,controlSUITE

您好,Champs:

 controlSUITE文件夹下有一个新的"SFRA_FTMU_Lib.lib":

C:\ti\controlSUITE\development _kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\f2837x\pfc3phvienna</s>2837

但没有文档描述如何在 设计自己的项目时使用此SFRA库,而 下面controlSUITE文件夹"C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\Doc"中的"SFRALib.pdf"只描述了"SFRA_F_Lib.lib"或"SFRA_IQ) Lib.lib用法。  

请您帮忙吗? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Linda:

    我想我们现在没有任何与SFRA_FTMU_Lib.lib相关的文档。 但是,它仍然基于浮点。 您可以参考SFRA_F_Lib.lib和TIDM_1000项目来进行自己的设计。 谢谢。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    琳达

    SFRA TMU lib的步骤与浮点中的SFRA lib相同,因此无需添加文档。 用户必须启用TMU设置,CPU才能使用它。

    我将在将来添加一些相关文档时使用跟踪器。

    相关
    Manish Bhardwaj