“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我有一个加载调试器的程序,连接正常。 但是,我的部分测试涉及在运行时重置CPU,当发生这种情况时,我得到了一个拔下的中断#32。
我(想我)知道的:
- 当发生中断但没有附加功能时,就会发生已拔下的中断。 在我的情况下,可能是某个地方写了错误的分支或内存(我以前曾经遇到过这个问题)。
- INTR #32是ACA1_ISR,对我来说,它只是Default_ISR.c中的默认值,因为我没有使用它
- intr #32的内存地址是0x88B3B
- 仅当我在设备最初开始后重置设备时(如上所述)才会出现此问题。
您使用哪些调试方法来跟踪此类问题? 是否有好的寄存器可供查看,或有方便的位置可放置断点? 我还不熟悉这款处理器,所以我尝试自己调试它,但我觉得我只是看不到正确的位置。
非常感谢!
Mike