This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCCStudio:CCS/F28M35H52C/TMDSH1PHINVKIT:PWM停止

Guru**** 2563650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633112/ccs-ccstudio-ccs-f28m35h52c-tmdshv1phinvkit-pwm-stops

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区成员:

我购买了TMDSHV1PHINVKIT太阳能逆变器套件,其中包含螺纹标题中所述的协奏曲卡。 我在转至更高电压之前测试此设置,方法是使用30 V直流输入和40欧姆的输出电阻负载。 该代码通过Simulink生成并加载到CCS中。 我所做的是将PWM脉冲发送到PWM1和PWM2,并将输出处感应到的电压和电流分配给一些存储器,以便稍后关闭回路。 但是,即使示波器上的输出电流和电压波形看起来很完美,并且我也在CCS中以良好的质量读取这些值,在开始操作PWM后4-5分钟停止,输出处的电压变为负稳定值。 这种情况每次都会发生。 有人知道这个问题吗? 以前有人遇到过这个问题吗?

此致,

Alex