This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:连接器信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633108/tmdscncd28379d-connector-information

部件号:TMDSCNCD2.8379万D

你好

我希望在PCB上使用此控制卡。

我在配置接头布局及其参考时遇到一些问题。

首先对于布局,两个槽口之间的距离没有定义。

如果我浏览经销商网站,我不知道选择哪一个:

60个触点

行号

制造商/说明

订单代码

制造商零件号

 

 

 

 

1.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1728万

HSEC8-130-01-L-DV-A-WT-K

3.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1725万

HSEC8-130-01-L-DV-A-K

6.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1758万

HSEC8-130-03-L-DV-A-WT

8.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1757万

HSEC8-130-03-L-DV-A-K-TR

10.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1729万.

HSEC8-130-01-L-DV-A-WT-K-TR

12.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1727万.

HSEC8-130-01-L-DV-A-WT

13.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1756万

HSEC8-130-03-L-DV-A-K

15.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,60触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1726万

HSEC8-130-01-L-DV-A-K-TR

120个触点

行号

制造商/说明

订单代码

制造商零件号

 

 

 

 

1.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,120触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1869万

HSEC8-160-01-L-DV-A-BL-K-TR

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,120触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1867万

HSEC8-160-01-L-DV-A-BL

3.

连接器,HSEC8-DV系列,卡边,120触点,插座, 0.8 mm ,表面安装

273.1868万

HSEC8-160-01-L-DV-A-BL-K

如果您能向我们提供这些信息。

此致