This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:何时禁用力角

Guru**** 2555290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632292/tms320f28027f-when-to-disable-force-angle

部件号:TMS320F2.8027万F

您好,

在电机启动过程中使用力角。 马达正常运转后,力角应被禁用。

我的问题是,何时禁用力角? 如何判断这一点?

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有强制角度的情况下运行时,您应尝试后退速度,直到开始看到速度回路中的不稳定。 没有精确的过渡点,因为它取决于感测和电机反馈。 由于具有良好的传感,InstaSPIN估计器应能达到<10 Hz的电频。 最好的方法是通过测试来确定这一点

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,
    我们面临着一个电机从零启动的问题。 如果我们设置更高的USER_MOTOR_MAX_CURRENT (如15A),电动机启动时会产生大量噪音。 参考转速为3000转/分,但实际上约为1000转/分(实际速度反馈在1000转/分时不稳定)。 此时,如果力角被禁用,电机将达到3000转/分,无任何噪音。 因此,噪音来自力角,当速度约为1000 rpm时。
    同样的测试案例,如果USER_MOTOR_MAX_CURRENT为5A,则电机工作正常。
    在启动过程中,负载很少。 如果卸下负载,15A可以正常工作。
    我们尝试将PI从5A复制到15A,但结果相同,没有任何改进。
    可能是什么问题?
    非常感谢。
    Br,Jordan