This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f2.8379万d:ISR-(中断服务例程)时间计算

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632643/ccs-tms320f28379d-isr--interrupt-service-routine-time-calculation

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

如何 使用其中一个GPIO引脚...计算ISR-时间

能有人帮我做吗…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nageswara,

    这似乎与您的其他线程 e2e.ti.com/.../63.2678万重复。 我们将在那里回答您的问题。 如果我错过了与此主题不同的内容,请告诉我。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我有不同的想法