This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM类型0/1/4负荷0 %~100 %

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/643148/pwm-type-0-1-4-duty-0-100

您好,  

关于0 %~100 % 的PWM工作,请告诉我是否正确:键入0/1/2,在上行模式下,要生成对称PWM,唯一的方法是使用操作限定符绕车介绍,如SPRAAI1中所述。 对吧?

该解决方案有效,但需要一些ISR成本。 对于低频(如F2.8034万),它需要1 us以上的时间。  

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordan,则需要此变通办法。 我将再次发布,明确说明哪些设备需要它,哪些设备不需要它。

    此致,
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    请参阅我对这篇文章的第一个答复,如果它没有完全回答您的问题,请随时在此主题中进行任何澄清。


    注:此响应在客户使用PWM进行向上/向下计数模式的上下文中。  

    此致,
    科迪