This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8035万:如何知道可用或已用闪存和其他地区?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642827/compiler-tms320f28035-how-to-know-available-or-used-flash-memory-and-other-regions

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:TI C/C++编译器

如何知道可用的闪存大小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看过链接器生成的.map文件?

    此致,
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到此文件。 我没有看到任何有关链接到控制台的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAP文件将位于项目的配置文件夹中(例如,DEBUG文件夹)。  您可以检查项目选项链接器以查看名称。  它通常与项目的名称相同。  您可以指定所需的任何名称。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,编译器不会对可用内存空间进行任何描述。 是否可以在CCS中设置以检查或打印 控制台上的可用空间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Patel"]

    因此,编译器不会对可用内存空间进行任何描述。 是否可以在CCS中设置以检查或打印 控制台上的可用空间?  

    [/引述]
    不能。 编译器不知道有多少可用空间。  这在链接步骤之后才知道。  MAP文件包含所需的信息。
    此致,
    David