This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:TMS2.8069万

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640935/tms320f28069-tms28069

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

我在超时发生时实施了基于看门狗的重置功能。 工作正常。 当我不在WDKEY (即重置计数器所需的顺序)中写入时,控制器将被重置。当我写入WDKEY序列时,控制器将正常工作。 但我只需确认,当我连接调试器并检查WDKEY中的值wriiten是否写入0x55和0xAA时,这些值不会反映在WDKEY寄存器中。 连接到调试器时,WDKEY序列是否未反映在寄存器中?

此致,

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandrakant,

    如果您参考 TMS320x2806x Piccolo技术参考手册 ,表1-45。 看门狗重置密钥寄存器(WDKEY)字段说明。

    从WDKEY读取返回WDCR寄存器的值。 调试器读取也是如此 。

    只能写入。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meghana:

    感谢您的回复。 WDCR寄存器的WDKEY返回值。

    此致,
    Chandrakant Pal