This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8377万S:如何在代码编写器工作室和示波器中评估AMC1305M25

Guru**** 1829690 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, AMC1305M25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632179/ccs-launchxl-f28377s-how-to-evaluate-amc1305m25-in-code-composer-studio-and-in-a-oscilloscope

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我正在从事一个使用隔离电压感应的项目。 我使用的是AMC1305M25,我使用的是SBAS654F中介绍的分压器设计。 请引导我了解基本信息。 我在 controlSUITE中使用了sdfm_filters_sync_cpu_cpu01示例。  我相信我的说法是正确的。 我需要使用ePWM生成时钟信号(CLKIN),还是在配置mux时自动生成时钟信号。 我正在使用GPIO16和GPIO17引脚用于 SD1_D1和 SD1_C1。我是 C2000微控制器编程的新手。 我在CCS的“表达式”选项卡中看到了Filter1_Result。但结果没有变化,4367到处都是。 请指导我正确配置此IC。我是否可以使用示波器观察DOUT引脚。

感谢您提出任何意见。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Buddhika:

    感谢您的帖子。 您的线程已分配给C2000专家,应很快得到解答。

    下面的主题可能会为您提供有关此问题的一些信息。
    e2e.ti.com/.../48.4439万

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佛西卡

    欢迎使用C2000系列。

    AMC1305M25要求您提供时钟输入。 您可以使用PWM (或)任何其他时钟源。 请参考AMC1305M25中提供的简化示意图。 您应该能够探测GPIO16和GPIO17。 从配置的角度来看,硬件连接需要由您来完成。 软件配置将由sdfm_filters_sync_cpu_cpu01代码处理。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Manoj:

    感谢您的回复。   是否有因时钟信号错误而损坏IC的可能性。其中两个IC在测试大约10小时后损坏。生成的5MHz时钟信号与此相连。 我为GPIO20和GPIO21生成了两个PWM信号。 我正在使用此IC进行隔离电压感应 ,以使用   SBAS654F中所示的分压器设计原理图测量230V。 我们非常感谢您提供任何指导。

    谢谢你。

    此致,

    佛像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佛西卡

    运行此芯片数小时不应损坏芯片。 检查硬件连接是否正确? 检查您是否违反了数据表中提到的绝对最大额定值。 这是新的主板设计吗?

    此外,您为什么期望数字输出发生变化? 您是否对SD调制器(AMC1305M25)应用了电压感应模拟输入?

    此致,
    Manoj