This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:使用CCS 7.3 .0.0.0019万 和XDS100V2连接到目标时出错

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642496/tms320f28379d-error-connecting-to-the-target-using-ccs-7-3-0-00019-and-xds100v2

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8335万

大家好。 我尝试了几种配置,但无法连接到目标。 是否有人能识别我在控制板配置中可能出现的错误。 谢谢!

e2e.ti.com/.../Target-Error.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,
    您是否已阅读用户指南(F2837xD-FRM-EX-UG-210)“使用入门和故障排除”部分 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,

    您是否还可以仔细检查A:SW1和SW1的设置?  我不确定附件第7页上的图片是否与您在关键职位部分的备注相符。  可能只是图像有点太暗,我无法确定开关位置。

    此外,一切看起来都是正确的。  我想知道您对上述内容的意见。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Hossein Khaligh

    我阅读了“F2837xd_dev_user_guide.pdf”{F2837xD固件开发软件包用户指南,第2节(入门和故障排除)},我认为这是与您引用的文档相同的文档。

     我使用了“控制卡F2.8379万D sprui76.pdf”{Delfino TMS320F2.8379万D controlCARD R 1.3 用户指南}

     我还读了:

     XDS100页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100

     Debugging JTAG Connectivity Problems: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

     目标配置-自定义配置-德州仪器(TI) Wiki.pdf:  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Target_Configuration_-_Custom_Configurations。

    没有成功。 感谢提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    在"Key position (关键位置)"部分,我写下了"SW1 => position 1:off (up);position 2:on (down)"(SW1 => position 1:off (上);position 2:on (下))-(等待启动模式)。
    实际上,根据图示,正确的描述是:"SW1 =>位置1:关闭(向上);位置2:关闭(向上)。 (获取模式)。

    但是,两个启动模式开关都已经过测试,连接失败。

    谢谢!
    Weder。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,

    我的评论更多地围绕A:SW1。  再次查看PDF (使用不同的查看器),您似乎已经正确。

    ===

    您是否可以确认您从未连接过此controlCARD?

    ===

    完成以下操作后,您会在使用示波器的TP2 (测试点垫)上看到什么?

    • 处于GET模式的F2837xD设备(通过SW1配置)  
    • 卡上仿真器已禁用(A:SW1最左侧的开关为关闭)


    您应该会看到重置信号(XRSn)在大多数时间都很高,但偶尔会出现脉冲过低(表示未编程设备中的看门狗重置,此时看门狗未被禁用)。  您看到了什么?


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

     

    我正好在两个月前购买了这款controlCARD,但我从未能连接到它。

     

    我已经使用TMS320F2.8335万三年了,这是另一个C2000 MCU。 甚至有一些

    经验,我在controlCARD的连接过程中遇到了问题。

      

    我已验证TP2和其他TP上的电压信号。 对于TP2,我确认14.7 ms - 68 Hz的信号

    (XRSn),在大多数时间内高而在很短的时间内低,如您所评论的。

    此结果将SW1作为GET模式,板上仿真器禁用(A:SW1最左侧的开关为OFF)。

     

    谢谢!

    Weder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,

    我可以告诉您有一些经验,您在源站线程中发送的PDF使用了初学者目前无法使用的功能:)。  PDF在处理此试剂盒时也会发现所有常见的错误步骤。

    您所看到的XRSn行为证明设备在开机后工作正常。  xds100v2驱动程序看起来也得到了正确的利用。  因此,这就像是板载xds100v2芯片和C2000器件之间的一些非常小的问题。

    我开始怀疑这可能是硬件问题。  但是,在得出结论之前,我想调查另外两个方面:

    1. 将ccard开关放回正确位置后,您是否可以尝试使用以下链接中的.bat文件重新编程FTDI芯片。  我认为这不是问题-但是,很容易排除。
      https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/252873/889381#889381</s>25.2873万 88.9381万88.9381万

    2. 您是否可以来回翻转A:SW1大约10次-也许有些灰尘或颗粒卡在开关中。  这与您所说的证据相符,但不太可能。

    请告诉我这是如何实现的。  如果我们需要继续获得替代产品,我们可以做到。

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

     

    我完成了步骤1和2。  

    我按照您的建议对FTDI芯片进行了重新编程。

    不幸的是,它没有发挥作用。

    您是否有更多解决问题的建议?

    我注意到可能存在问题。 请参见这些图。

    您能解释为什么会出现这种情况吗?

    谢谢你

    Weder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,

    我会让别人看看目标配置的奇怪性,也许它与您的问题有关。

    今天早上我想了另一件事: 当你把USB线插入ccard的仿真器部分时,你会在A:D4和A:D3上看到什么?  它们是否持续打开?  闪烁?  或关闭?   如果持续打开,您可能需要尝试更改您正在使用的USB端口。  如果大多数情况下关闭,这不会是您所看到内容的根本原因。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brett

    在所有时间内都保持关闭状态。A:D2和A:D3。

    我在另一台计算机上安装了ccsv7以进行测试,这只是给您提供了更多信息。 问题再次出现,出现相同的错误信息。

    我还在第一台计算机上重新安装了ccsv7,但没有任何变化。  

    我相信我们已经完成了连接测试。 从理论上讲,建立连接是一个非常简单的过程!

    不过,我愿意接受新的测试。

    谢谢你

    Weder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weder

    确保目标配置设置为"active"(活动)或"default"(默认)。 在项目资源管理器中右键单击它,然后选择其中一个选项。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    在发布一个帖子后,我发现了这种情况。 我正在重新启动一个项目,作为建立连接的替代方案,但尚未完成配置。

    谢谢你

    Weder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weder,

    感谢您在我们完成此调试过程时的耐心等待。  很抱歉您在使用此主板时遇到的问题。

    我觉得主板可能有缺陷,应该提供更换件。  我建议您联系TI eStore (或向您出售此套件的分销商)并要求更换。  您可以参考此e2e线程以帮助进行调整。

    让我们知道这是怎么做的。

    对于经销商:这是TI C2000团队希望了解的一个问题。


    谢谢!
    Brett