This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:查找F2.8377万S的IQ/定点库时出现问题

Guru**** 2556710 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632080/ccs-tms320f28377s-trouble-finding-iq-fixed-point-library-for-the-f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我目前在查找F2.8377万S微型的定点库时遇到问题。 由于某种原因,我找不到访问此微控制器IQ库的方法。

非常感谢你能抽出时间。

此致,

Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    我想大多数开发人员都会在这台设备上使用浮点启动一个新项目。 F2.7837万x部件具有浮点硬件支持,因此使用IQ数学没有太多优势。 尽管如此,您仍应能够毫无问题地使用该库。

    我建议在C2000Ware中下载最新版本。 如果安装在计算机的默认目录中,IQmath将位于:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\libraries\mathting\IQmath</s>2000

    请你详细说明'无法访问图书馆'的情况吗? 谢谢。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    非常感谢您的回复Richard。 你的答复让我想到了正确的图书馆。 这正是我想要的。

    此致,

    Deepak Rozario