This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:关于F2.8075万's GPIO输出阻抗

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632679/tms320f28075-about-f28075-s-gpio-output-impedance

部件号:TMS320F2.8075万

您好,

GPIO引脚的输出阻抗可低至22 Ω,如下手册所述。(SPRS902D: p.26)

在选择GPIO以外的功能时,此输出阻抗是否也有效?
例如,设置为SPI函数时。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引述]选择GPIO以外的功能时,此输出阻抗是否也有效? [/引述]

    是的,这用于缓冲,因此适用于该引脚上的所有功能。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek-san,

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致,

    Sasaki