This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:如何配置具有死机时间的F28.0049万 HRPWM EPWMA和EPWMB输出?

Guru**** 2557820 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632657/tms320f280049-how-to-configure-the-f280049-hrpwm-epwma-and-epwmb-output-with-dead-time

部件号:TMS320F28.0049万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

大家好,

如何配置 EPTWMA和EPWMB输出上的F28.0049万 HRPWM输出,两端(BE)都有死机时间?

我们是否有 示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Huiyuang,

    我认为我们没有F2.8004万x的确切示例或示例,但您可以下载C2000Ware并查看:

    \C2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2807x\examples\CPU1 \HRPWM_DEADBACADBAND2807 \HRPWM_DEADBACADBAND SFO_V8\