向大家致意! 我是CCS和F2.8377万S的新用户。 我正在使用循环中的处理器进行FOC控制PMSM驱动模拟。 为此,我最初使用了MATLAB的嵌入式编码器和Simpower系统工具箱,模拟了我的工厂,并在F2.8377万s中制造出来。 现在我打算使用CCS对处理器进行编码。 为此,我想使用Embedded Coder( MATLAB)生成C代码,然后将文件复制到CCS并运行。 我尝试了LED闪烁示例,该示例已可用,但最终出现了一些错误问题。 有人能帮我详细解释一下吗? 我还需要知道MATLAB和CCS之间是否应该进行任何连接才能进行? (我正在使用MATLAB 2017a和CCS V7)提前感谢。