This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:关于ePWM同步

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642639/ccs-tms320f28069-regarding-synchronization-of-epwm

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在两个单独的tms320f2.8069万微控制器之间同步ePWM。 我尝试将一个DSP的SYNCo连接到另一个DSP的SYNCi。 它根本不起作用。

因此,请建议我们如何在单独的DSP之间同步ePWM。

谢谢,顺祝商祺

Dhanuraj K.

Dubas Engineering Pvt Ltd

D&D部门

Bangalore-56.01万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,班加罗尔

    这是可行的。 我建议您阅读技术参考手册(www.ti.com/.../spruh18),章节3.3 将指导您如何操作。

    如果您在配置此部件时仍有问题,请随时告知我。

    希望它能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanuraj

    同步两个设备时是否仍遇到问题? 您需要使用与您所描述的类似的外部同步信号。

    此致,
    科迪