This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:程序说明

Guru**** 2557960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632268/ccs-tms320f28379d-program-instructions

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在研究一些示例编程,以了解和编写我自己的程序

这里我有一些 关于输入的疑问

什么是

EALLOW;

.....

.....

....

EDIS;

我可以在哪里使用它?

如何使用此功能?

第二个:

IER!=部分数字;

....

...

EINT;

ERTM;

我可以在哪里使用它?

如何使用此功能?

有些人可以解释或提供一些文档...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有些寄存器受EALLOW保护,CPU只能在执行EALLOW指令后更新这些寄存器。 更新注册后,EDIS指令用于再次锁定访问。

    IER是中断启用寄存器,因此写入此寄存器以启用特定中断。

    EINT指令用于启用全局中断掩码。

    您需要参考 C2000研讨会 ,以更熟悉这一点。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Vivek
    你能提供一些关于...的信息
    现在,我正在为控制器进行编程,以便为转换器切换提供20Khz PWM。

    这里我有一些关于ePWM的示例...但是我需要为我的应用程序设置ISR-(中断服务例程)。

    如何将ISR设置为20Khz...

    请你帮我………………………………
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kudithi,

    我看到您的新帖子与您的最后一个问题有关。 我们将很快回复您。 谢谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好...
    以下内容的含义是什么:
    dint;---
    &
    IER =0x---;
    IFR=0x---;

    如何设置此值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dint是为了禁用全局中断-与EINT相对。
    我已经在上一篇中解释过IER。
    IFR是,中断标志状态寄存器。 用户可以写入此寄存器以通过SW生成中断。

    您是否参加过研讨会?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢...
    是的,我经历了一些不是全部的...
    我今天会继续...