This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8235万:CAN模块问题。

Guru**** 2506885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630137/tms320f28235-questions-of-can-module

部件号:TMS320F2.8235万

您好,champs:

我的客户有以下CAN模块问题,

  1. 当CAN模块面临位错误问题时,能否获得详细的数据包内容信息?
  2. 当采样点在边缘后面且计时器间隔小于1次量子时,此采样计时是否会导致位误差?

如果有,请提出您的想法,感谢您的帮助。

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.总线上的任何错误都将触发错误帧,帧的传输在该错误帧上停止。 因此,无法获取"详细的数据包内容信息"

    2.抱歉,这不清楚。 请详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh您好
    我是Luke的客户。 感谢你的帮助。
    我们面临的问题是CAN模块出现许多"表单错误"并进入总线关闭状态。
    我们使用“错误帧”来查找哪一位触发器格式错误。
    我们发现这是"ACK定界符"。

    接下来,我们要查找导致表单错误的原因。
    我们测量Tx (蓝色),Rx (紫色)的波形。 位定时的波形和派生如下所示。


    Rx和Rx'之间的时间延迟来自GPIO的输入鉴定。
    我们假设时间延迟为0.167us(最坏的情况)。

    一位时间为1us,我们在一位时间内以0.8us的值进行采样。
    通过派生,我们发现ACK定界器的采样点位于上升边缘后面。
    时间差约为0.04us,小于1 TQ (0.067us)。

    在ACK定界符处发生表单错误,这意味着CAN模块应在ACK定界符处采样“0”。
    但通过派生位计时,我们得到的结果是ACK分界符的采样点在上升边缘后面,模块应在ACK分界符处对“1”进行采样。
    我们的位计时派生是否错误?
    或者,当采样点和边缘之间的时间差小于1 TQ时,CAN模块采样值可能不正确吗?

    我们已经运行了一个实验,删除了GPIO的输入限定,并且不会出现格式错误。

    谢谢!
    魏清伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入鉴定具有延迟设备内部信号的效果。 头文件中清楚地显示了这一点:

     

       //将选定CAN引脚的限定条件设置为仅同步

       //默认情况下,输入与SYSCLKOUT同步。

       //这将为所选引脚选择异步(无限定条件)。

       //

       GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO30 = 3;  // GPIO30的异步量(CANRXA)

       //GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO18 = 3; // GPIO18 (CANRXA)的异步定量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh您好
    感谢您的回复。
    因此关键点是输入限定会导致延迟,并且CAN模块可能会在边缘前面采样值。
    由于某种原因,在计算限定符的输出信号时没有选择。
    我的想法是否正确?
    非常感谢。

    魏清伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述,I/p qual电路将"延迟"信号到达模块内部,从而干扰采样点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh您好
    我明白了。 非常感谢。

    魏清伟