This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:LAUNCHXL-F2.8379万D尺寸

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632472/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-dimension

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
线程中讨论的其他部件: TMDSDOCK2.8335万TMS320F2.8379万DTMS320F2.8335万C2000WARE

大家好,我们正在进行逆变器设计,我们希望使用TI DSP。  在我们的实验室中,我们使用的是TMDSDOCK2.8335万。 但由于我们的尺寸限制,我们正在考虑使用LAUNCHXL-F2.8379万D。

我想知道LAUNCHLL-F2.8379万D的尺寸,因为我在其数据表中没有找到它 ,我还想知道与TMDSDOCK2.8335万相比是否可以使用它。 (我认为LAUNCHTXL-F2.8379万D比TMDSDDOCK2.8335万更强大)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sifat,

    裸印刷电路板为5.11 x 2.3。 这不包括USB或重置按钮的拉伸。 如有必要,您可以下载Altium文件并生成3D模型。 LAUNCHLL-F2.8379万D 2.0 也可在线订购。 请记住,Launchpad是一个评估模块,不适合在生产环境中使用。

    TMS320F2.8379万D比TMS320F2.8335万更强大。 请参阅Delfino产品页面,了解有关这两种设备的比较和其他信息: www.ti.com/.../overview.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Labbato:

    感谢您的支持。 是否要为我提供Altium文件的链接?


    谨致问候

    Sifat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sifat,

    这些文件可在C2000Ware目录中找到,网址为:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LaUNCHXL_F28379D\R<xmt-block0>2000 2.02.8379万 2.0 设计文件

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Mark。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很乐意帮忙!

    标记