This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:FFT速度

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642057/tms320f28377d-fft-speed

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

团队成员:

我们需要 通过FFT算法处理9个通道的16位ADC信号,  

信号格式:单端采样,采样频率为100kHz,采样时间为10us,记录长度t = 0.01s,记录点N=1024或N=2048,数据收集和处理周期为1s。

FFT的处理速度能否达到要求?

此致。

K.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请有人回答我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.K.,
    您需要处理许多细节,但根据您的帖子,这似乎是可行的。
    假设您更改记录长度以获得正确数量的数据点,2048个定点RFFT (例如)需要大约14万 周期,因此在200 MHz时,其中9个周期将以6.3 ms完成。 使用在16位模式下配置的四个内部ADC,您可以在大约20毫秒内收集此数量的数据,因此即使允许移动数据以在1秒内完成所有任务,也似乎很舒适。
    您可以在C2000Ware的DSP库中找到有关此器件的FFT功能的更多信息。
    我希望这能有所帮助。
    此致,
    Richard