工具/软件:TI C/C++编译器
我是SPI的新用户,一直在尝试使用 基于FIFO模式内部回送和中断的示例代码在TMS320F2812微控制器上连接SPI。 我已将其配置为不使用回送(回送模式)。 主中继器正在传输,但未接收,因此与从中继器一起传输。 没有发生双向通信。
请帮我解决这个问题,并告诉我如何在没有FIFO或的情况下完成
如果有人可以告诉我FIFO模式中断是如何通过流程图及其操作方法生成的
我想逐个传输指令代码,以便在特定地址写入Winbond IC,但我如何知道第一个字节是否已传输,以便传输下一个字节,然后使用Read buffere2e.ti.com/.../SPI_5F00_Screenshot.docx读取相同的地址
我能够正确地传输一个字节,寻找详尽的描述性解决方案,以了解SPI的每个细节
提前感谢