This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 添加了油门的Lab12b

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/631235/lab12b-with-throttle-added

控制装置工作正常,但在快速改变速度时关闭drv-8301。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你在这里不会提供很多信息...

    如果在加速过程中,检查电源电流限制,可能是由于电流限制造成的欠压。
    如果在减速过程中,请检查电源,因为如果您使用再生能源,大多数电源都不喜欢。

    如果使用电池,我们需要更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    我使用两个线性24 v.12a。 直流电源,可配置为24V,24A。
    或48V。 12A.供应。 我在这两种配置上测试了我的套件,它的行为方式相同。
    我遇到这个问题的时候,大多是在减速时,有时是在加速时。

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当快速减速时,您会从电机中获取能量,并尝试将其置于直流总线上。 由于您有一个电源作为直流总线,您正在尝试将能量推入电源。 有些电源可以处理此问题(昂贵的电源,电源和漏电电源),有些则无法处理,有些则会被破坏。

    有两种解决办法;

    不要减速太快。 设置一个较低的gMotorVars.MaxAccel_krpmps (从内存中,如果我的名字错了,请原谅我)以限制加速和减速。

    获得一个能处理能量被推回的电源。 大容量电池可以处理加速时的放电以及减速时的充电。 请记住,大容量电池也可以提供足够的电量,以令人兴奋的方式摧毁您的电子设备,因此我建议降低MaxAccell

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    我非常感谢您提供的这些非常重要和宝贵的信息。
    它让我更好地了解我正在尝试解决的问题。

    权衡不同解决方案的优缺点,我想探讨一下
    使用再生烘焙或使用制动电阻器。
    这种系统似乎对我的项目的健康造成的危险较小。

    您是否可以建议我可以访问的任何网站,以使我开始了解该主题
    案件。

    再次感谢,此致,

    roybordey@hotmail.com